This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:当 Vin 关闭时、输出状态

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408138/amc1311-when-vin-is-off-output-status

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: ISO224

工具与软件:

尊敬的: TI

我想知道当 Vin (VDD1)关闭时、OUTP 和 OUTN 的状态会发生什么情况。

如果 Vin (VDD1)在 SHTDN 处于低电平状态时导通、我想知道 OUTP 和 OUTN 是否输出为低电平。

在我看来、在这种情况下、似乎会出现 VCMout (1.44V)或最大 Vout。

我要应用一个 IC、其中 OUTP 和 OUTN 设置为低输出(当 Vin (VDD1)关闭而 Vout (VDD2)开启时)。

请告诉我是否有任何器件可用于此目的。

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    AMC1311具有失效防护输出、其中输出被驱动至下面定义的高差分输出。  此输出与正常工作条件区分开来、可用于诊断缺失或低侧电源。

    ISO224具有失效防护输出、当高侧未通电时、输出会转至 GND。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 祝你度过美好的一天