This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:THS4130IDGNR 和 THS4130IDGN 之间的差异?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130, THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408502/ths4130-difference-between-ths4130idgnr-and-ths4130idgn

器件型号:THS4130
主题中讨论的其他器件: THS2630

工具与软件:

你好。 我打算更换过时的 PN THS4130IDGN、而 THS4130IDGNR 看起来是最佳的替代产品。 这两个器件型号之间是否有任何差异? 从数据表中可以看出、末尾添加"R"意味着什么、这只是为替代 THS4130IDGN 而制造的有效替代 PN 吗?

此致!

奥斯丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    THS4130IDGN 是 THS4130可订购产品的管道封装版本。  THS4130IDGNR 是同一 THS4130可订购产品的大卷带封装版本。  两个器件具有相同的温度等级/范围。

    我还将指出我们拥有 THS2630、它是 THS4130的引脚对引脚的直接升级版。  THS2630具有相同的宽工业温度范围、更宽的电源电压范围以及更低的噪声和功耗规格。

    此致!

    ALEC