This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:浸入式冷却分析的风险

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397779/opa2365-risk-for-immersion-cooling-analyzement

器件型号:OPA2365

工具与软件:

各位专家、您好!  

我是 Erick、中国台湾地区的销售人员、如果 OPA2365AIDR  处于浸入式冷却中存在任何风险、我希望请求您提供有关分析方面的帮助、或者给我任何反馈。

浸入式冷却过程将服务器浸泡在非导电液体中,通过直接接触热部分和液体流动传导热量,消除了散热部分的需要。

以下信息可帮助您分析 选择性浸入式冷却中的冲击放置装置。

  1. 浸入式冷却过程、  
    https://2crsi.com/immersion-cooling
  2. 我们客户使用的解决方案是 Noah 3000,它由100%全氟 onene 环氧树脂组成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

     我们正在寻找合适的人员来询问此问题。 我将询问 Jerry 和 Levi、因为这款设备与他们的设备的答案相同。 我会尽快为您提供更新。

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    您是否仍需要有关 OPA2365的帮助、以便进行浸入式冷却应用?  此主题的对话是否脱机?

    我正在跟进、以了解是否仍有需求、或者该主题是否可以关闭。

    谢谢你。

    此致!

    ALEC