This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:实施故障

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409702/lmh7322-implementation-fault

器件型号:LMH7322

工具与软件:

您好、感谢您阅读这篇文章!

我有一个 PCB、其中一个定制芯片产生四个 LVCMOS 1.2V 输出-名为 OUT_0、OUT_1、OUT_2、OUT_3 -我必须将其转换为 LVDS。 我考虑采用两个具有0.6V 基准电压的 LMH7322SQ/NOPB 比较器来实现此目的。 但是、输出卡在1V 以上。 我的实现方式如下(两个比较器相同):

所有电压均设置正确。

我知道引脚 6和13缺失。 这就是我的 想法、因为我不希望有任何迟滞、所以我让它们保持未连接状态(并试图让信号进入芯片下方、但最后没有执行)。 我 想问题不是将任何电阻连接到引脚2和3 (我不需要任何锁存功能)、但我不确定。

感谢您的观看!

先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您要为 Q 和 Qbar 输出使用哪些端接电阻值? 此外、如何连接这些端接电阻器以及如何测量输出(示波器还是 DMM?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 感谢您的帮助!

    为了说明这一点、该系统由三个堆叠板组成:载板、电源板和 FPGA 板(从上到下)。 比较器焊接在载波顶部、其输出到达 FPGA。 Q 和 Qbar 通过差分控制阻抗 (100 Ω )引线连接到载波的板连接器(L-DV-L-TR 载波底层上的 ERM8-030-05.0-Qbar)。 它连接到 电源板上的母头(ERF8-030-05.0-EVM L-DV-L-TR、位于电源 顶层)、后者通过差分布线再次将信号传输到第三个连接器(F-D-A、位于电源底层)、并具有阻抗控制功能。 第三个连接器将信号传输到 Opal Kelly XEM7310-A75、它 可以 差分端接、但尚未进行测试。

    FPGA 中使用的引脚包括:

    • MC2-37和 MC2-39
    • MC2-23和 MC2-25
    • MC2-46和 MC2-48
    • MC2-38和 MC2-40

     有关更多信息、请参阅(pins.opalkelly.com/.../XEM7310)。

    为了探测输出、我们将使用示波器、插入一个接地探针、并将第二个探针放置在载波器的过孔中(使 Q 和 Qbar 从顶部连接到底部连接器所需)。

    请随时提出任何其他问题!

    谢谢!

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的详细解释。 据我所知、输出 Q 和 Qbar 通过迹线和板对板连接器连接到 FPGA 的引脚。 仅从原理图来看、锁存逻辑应该没有问题、并且比较器应配置为连续工作。  将电阻连接到 LATCH 引脚旨在保护引脚免受过流影响。

    LMH7322输出为开路发射极:
     

    LMH7322没有真正的 LVDS 输出。 它采用 RSPECL 输出端上的 VCCO = 2.5V 来模拟 LVDS 逻辑电平:(VOH = 1.4V、VOL = 1V、来自 VCCO–1.1V 和 VCCO–1.5V)。 两个输出都需要连接到 VEE 的终端电阻器、才能使输出摆动。