This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491 TINA-TI 仿真问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409974/ths3491-ths3491-tina-ti-simulation-problem

器件型号:THS3491
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

我要在我自己的电路中使用 TI 的 THS3491电流反馈运算放大器 IC。 通常、我使用 LTspice、但我无法让此 IC 的 SPICE 模型在 LTspice 中稳定工作。 因此、我将尝试在 TINA-TI 中运行仿真。 我从 TI 网站下载了用于 THS3491的 TINA-TI 参考设计(THS3491RGT TINA-TI 参考设计、SBOMAN3.TSC)。 如果我如图1所示运行它、我可以获得输出。 我自己的电路中不存在双电源、我将仅用+15V 为它供电。 因此、当我移除 VEE 并改为连接 GND 时、我没有获得任何输出。 请帮帮我。 此外、当我将运算放大器的引脚连接到 GND 而不是 VMID 时、假设 VMID 电压已经为0V、我也没有得到任何输出。 为什么使用 VMID? 我也感谢您对此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VMID 用作电路的中间电源的基准。 我们使用此中间电源来偏置输入信号和增益电阻器、如原始电路所示。 如果这会引起混淆、那么只要正确偏置电路、就不需要此操作、并且可以消除此操作。 如果您将 VEE 电源设置为0V、那么它应该将 VMID 偏置到7.5V、并将模型偏置到预期的7.5V 中电压。 我想补充的是、此模型经过调优、在5V/V 的增益下工作、电源总电压为+/-15V 或30V。 很难判断该模型在仅使用15V 电源时会准确突出显示什么。 我们在数据表中提供了该器件在15V 电源电压下的性能规格、可以在这里找到该器件最准确的数据。 您可以从第11页开始找到在这些耗材中收集的数据。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LTSpice 中的 THS3491在几年前出现、我发现这些文件运行正常

    下面是所需的文件、.cir 和 lib 都放在同一目录中、  

    嗯、它不允许我上传这些文件、给我发送一封电子邮件、然后我会通过电子邮件 msteffes1@comcast.net 附加这些文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我试着通过电子邮件把这些文件发送出去、那个电子邮件地址会出现永久性错误、