This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702-Q1:需要为温度扫描建模的 TLC3702QPWRQ1的 PSpice 模型

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410129/tlc3702-q1-need-pspice-model-of-tlc3702qpwrq1-which-is-modeled-for-temperature-sweep

器件型号:TLC3702-Q1

工具与软件:

您好!

我需要为考虑温度(-40°C 至 125°C参数而建模的 TLC3702QPWRQ1 PSpice 模型。

我希望使用 PSpice 对电路进行温度范围仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakeshkumar、

    遗憾的是、我们的比较器模型仅对25°C 的典型规格建模。 我们没有将任何与温度相关的参数放入比较器模型中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧先生、你好!

    您可以帮助我获取温度相关模型吗、或者您可以指导我如何针对温度对其进行建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakeshkumar、

    通过温度相关模型、您想实现什么目标?

    我们提供的模型不是用于模拟温度变化的晶体管级模型。 它们是行为精简模型、用于深入了解典型的瞬态和直流行为。 为了简单起见、实际器件中会有所不同的因素(例如传播过驱相关性)在模型中并不会有所不同。