This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:适用于隔离式电压测量的电路设计

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410345/ina226-circuit-design-for-isolated-voltage-measurement

器件型号:INA226
Thread 中讨论的其他器件: INA260

工具与软件:

您好!

我们计划使用 INA226测量隔离电压(Vbat)、并且在电路设计方面需要一些帮助。

  1. 哪个接地端应连接到 INA226的接地端(引脚7)?
  2. 是以 INA226接地(引脚编号 7)? 如果是、这是否会导致我们系统中的两个接地短路?

注意:我们有两个隔离式电源:5.0V (DGND)作为 VS、Vbat (PGND)作为 VBus。 5.0V 电源用于 MCU、而 Vbat 用于电源部分。

谢谢你。

此致、
SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有其他引脚(包括 Vbus)都以 GND 引脚为基准。 如果您希望将接地分开、则无法使用 INA226。 为此、您需要一个 隔离式 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivam:

    Clemens 是正确的、我们的器件需要与测量的器件位于同一接地上。 隔离式 ADC 是一个不错的选择。 如果您仍想使用 INA226、另一种选择是使用数字隔离器或将电流镜像到低侧设置。 以下是一些 TIDA、展示了如何实现该目标:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00313 (数字隔离器采用 INA226、但适用于负电压)

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608 (高正电压的数字隔离器、但使用 INA260)

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00528 (电流镜到低侧)

    此致、

    Mitch