This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:阻抗

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406258/ina186-q1-impedance

器件型号:INA186-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户希望了解 IN+、IN-的输入阻抗、该阻抗未显示在数据表中。 您能提供支持吗?

阻抗由什么组成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    我不确定客户是询问 IN+/-引脚至 GND 的输入阻抗还是器件内存在的差分输入阻抗(Rdiff)、如下图所示。
    Rdiff 通常约为2m Ω 或4-5 m Ω、如下图所示。 A1 - A5为不同的增益值。

    可以通过以下公式来计算该引脚相对于 GND 的阻抗:

    R =共模电压/输入偏置电流= VCM/MOHms = 12/(0.5nA)= Ib。

    由于这些器件连接到直流电源、因此您可以将阻抗视为纯阻抗。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的更新。

    客户要求 向 VCC 提供 IN+/-引脚的输入阻抗、可在数据表中找到该阻抗。 您能否为阻抗值和计算过程提供支持?

    VCC 的 IN+/-输入结构是 BJT 还是 CMOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    计算结果 与我之前发布的相同。 取 IN+/-连接的线路上的电压以及输入端的偏置电流(Ib = 0.5nA)、然后使用欧姆定律计算阻抗。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    我没有看到从 IN+/-到 VCC 的电子路径、因此我对您的指导感到困惑。 为什么可以使用偏置电流来计算输入阻抗?

    如果 Vs = 5V、IN+/-= 24V、您能给出 IN+/- 和 VCC 之间阻抗的计算过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    您所指的连接路径位于我们器件内部、并且为 TI 知识产权。 数据表中指定了所有客户相关信息。

    此致!
    Mallika Senthil