This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:TAS6584-Q1值通过返回。 I2S 对于 Isense 和 Vpredict、它们是否可以是通道之间的##39;平衡##39;?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408462/tas6584q1evm-tas6584-q1-values-returned-via-i2s-for-isense-and-vpredict-can-they-be-balanced-between-channels

器件型号:TAS6584Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS6584-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 放大器团队:

我正在从返回的 I2S 通道(在 I2S 中、而不是 TDM 中)数据读回 TAS6584 -Q1 输出通道。  它们可以正常阅读并生成

传感。  所有四个通道上的 Vpredict 似乎稳定且跨通道相关、我可以进行缩放和偏移来实现这一点

设置为与扬声器驱动器上的实际测量电压相关的有意义的值。

Isense 数据运行得非常好、并且我可以进行所需的同样偏移/缩放操作来获得与扬声器相关的值。

然而、我在 Isense 上看到的一个问题是在所有通道上使用相同的负载(扬声器或电阻器)时、似乎通道1 (我的左侧)

始终高于通道2 (我的右侧)。  这在通道3和4上重复。

我可以构建每通道偏移来消除此偏移、当然、但我想知道为什么存在这种视差?  

是否可以让读取并进行这些设置的 DSP 执行偏移以平衡所有通道之间的读数

测试负载工作?

我已经具有一个软件 LPF 和 RMS (移除 DC 和 calc。 电源)、以便我可以根据每个通道执行粗略操作

进行实时校准。  我还想知道这到底发生了什么?

侧边注/问题是 PP3生成一个 C 文件、可用于加载 TAS6584 -Q1 。  是什么

始终加载整个表、该表似乎超过400个要通过发送的项目。 I2C?

此外、我知道寄存器和值耦合在数据表中记录的项目中。  这是"书和

页面"的东西、这对我来说很模糊、因为没有 相关文档。  我想这可能是加载 DSP 代码、也可能是加载变量

在运行时使用的存储器。  我的问题也是、这一切都在中 TAS6584 -Q1 在启动时和再次加载是冗余的或确实是冗余的

必须加载这些数据才能正常运行?  (我希望不要将 DSP 弄得一团糟、而是以库存形式使用)。

我们现在将使用 EVM 板、但其布局是双放大器。 H 类电路板、其中采用升压电路将 PVDD 升高至32V。

缩小范围后、我们会将原理图提交给 Greg。  两个 TAS6584 -Q1 芯片、最初我们将使用其中的两个

但相信我们可以在生产中消除其中一个电路。  

最后一个问题是、确保来自两个通道的所有8个通道都正常 TAS6584 -Q1 芯片在播放正弦波时可以"同相"

它们必须在一个大的铸造室中进行声学耦合、并且不能以异相播放相互对抗其他驱动器扬声器。  我

需要考虑两种芯片解决方案。 所有通道都将馈送相同的 I2S 数据流。  而不会使用 DSP 旁路音频路径

使用 DSP 的解码和播放路径以及进行我们需要的测量。

有任何想法或建议吗?

提前感谢、

Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    电流测量会存在容差。  通道之间的差异大小。  这在多个 TAS6584-Q1 IC 中是否一致?

    由于我们对信道使用 FSync/LRCLK 信号、因此音频将同步。  如果使用相同的时钟、就可以了。

    更加具体地说明您的引导代码。  我们的 GUI 有一些额外的引导代码、您可能不需要这些代码。 如果您不想公开展示、可以像以前一样直接与我联系。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    感谢您的快速回复。  我现在只在 EVM 板上使用一个6584、这就是您在我的图表中所看到的、在所有四个通道上播放相同的信号、并且一次查看其中的任意两个通道。

    我甚至还没有了解两个正在运行的6584芯片之间的区别。

    讨论过的几个问题。  我只需对我的驾驶员(扬声器)在给定电压下的预测接近10%。  然后、我会将其用于音量设置的反馈控制、以使所有6或8个驱动器的有效功率级别处于10%以内。  这是为了使我们的瓦特能够产生海岸警卫队希望我们符合海岸使用警报设备的要求的音调。

    好的、目前的演示到此结束了吗?

    Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    我记得我们讨论的是容差。  您要测量的10%在我们可以预期的测量容差范围内。  如果您需要更严格的容差、则可能需要在构建系统时修整系统。  我将与设计人员讨论这一点、了解温度如何影响电流测量。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧是一个正弦波、右侧是显示两个完整周期的三角形。  它们都具有

    相同的输出 I2S 16位值(正弦/三角除外、因此我可以识别信号路由)。  这是一个

    SDOUT 返回的曲线图。  关于 R 始终高于0值中心线的原因、是否有任何评论?

    L 看起来像我预期的那样、因为它在中线上方和下方、但右侧几乎都在上方

    中心几乎就像它乘以较大的直流失调电压一样?  R 确实在处下降到负一点点

    正如我所预期的那样、它是 L 信号集中在其中的低点。

    6584是冷的、也是周围环境、所以此时我不会预热、播放-20dB 的音量。

    我还看到、当体积接近或高于0dB 时、Isense 会真正向上变化。  我们将主要进行比赛

    会在上述0dB 电平中下降。  在我们的旧电路板(6424芯片)上、音量始终在0xC0左右

    以通过该板组获得所需的功率。

    谢谢、

    Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yikes、我刚刚从 PP3发送到6584的 I2C 表、它的响应肯定与在 PP3控制下时不同。

    因此、读数现在分布在各个位置、我必须对此进行一些研究以弄清发生了什么情况。

    有点让我惊讶!  我需要复位6584、在没有 I2C 设置的情况下运行它、看看它做了什么、然后开始加载

    配置寄存器、以了解实现与 PP3相同的性能真正需要什么。  如此之大

    几乎有500个设置会扔掉它、我会在每个发送的寄存器/值对上一直遍历 I2C ACK

    因此、这个顺序中不会出现错误。

    Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的发现6584不会玩,直到我发送的桌子,所以下一个开始把它剖开。 可能它不在发挥更多的作用和音量未设置。  我在4个通道上默认使用 BTL 模式。  这大致是在6584芯片没有主机初始化的情况下重启电源的预期结果。  您可能已经知道需要完成多少初始化?

    我的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    在开发代码时、可以直接与我联系。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Gregg 将会实现。  过了几天就静音了。  现在讨论设计问题。

    当我进一步进入我们的新电路板的基础设计(硬和软)时、我会根据您的建议发送邮件。

    Marc Y,.