This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:有关 NC 引脚的问题

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410543/opa145-question-about-nc-pins

器件型号:OPA145

工具与软件:

团队成员、您好!

NC 引脚(1、5、8)是否可以连接到 GND?

我相信这是可能的、但您能否仔细检查是否没有连接到裸片的导线?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    NC 引脚(1、5、8)上的芯片没有内部键合连接。  这些引脚可以保持悬空或连接到 GND。

    内部工程文档联结图 还确认、 NC 引脚(1、5、8)上的芯片没有内部联结连接。

    谢谢、此致、

    Luis