This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:AV 配置

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406049/lmh5401-av-configuration

器件型号:LMH5401

工具与软件:

你(们)好

对于 LMH5401、数据表中建议使用如下所示的电阻器设置:

由于客户希望同时涵盖2V/V 增益和3.5V 增益、因此 他们需要针对2V/V 选择如下的电阻器值 如果这支持我们的器件、请不要遵循建议?

谢谢

 此致

妈呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    是的、客户应能够使用以下配置。  


    此致、

    Srinivas

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas

    明白了、非常感谢

    此致

    妈呀