This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:是否有类似 OPA569的 OP、但可以采用更小的尺寸或更小的电流?

Guru**** 2969760 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA569, TLV4112, OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410302/opa569-is-there-a-similar-op-with-opa569-but-more-smaller-size-or-smaller-current

器件型号:OPA569
主题中讨论的其他器件: TLV4112、 OPA567

工具与软件:

尊敬的先生:

OPA569太大了、您可以建议使用小尺寸、小电流(0.3-0.5A)的类似机型吗?

此致!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有哪些要求(电源和信号电压、频率、失调电压)?

    一些类似的器件可能是 TLV4112或 OPA567。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OP567是最好的! 谢谢!