This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:TLV333:低侧分流运算放大器电路转单端 ADC 以实现成本优化的监控器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408318/tlv333-tlv333-low-side-current-shunt-op-amp-circuit-to-single-ended-adc-for-cost-optimized-monitor

器件型号:TLV333

工具与软件:

大家好!

我和这个电路发生了短路、我看不到问题。 您能看一下吗? 当我移除 R119或 R71时、一切正常。

   

CURRENT_MONITOR_A 是 LED 的正极侧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBEN、

    您可能会将 TLV333推至短路状态-在5V 电源的25°C 条件下、它可以为供电、而在仅1.8V 电源的3mA 上时、它可以为5mA 供电(请参阅下面的)。

    话虽如此、您的电路在空间中流动-它不会显示电流监控器 A 节点处的电源和输入电压。  此外、您不会指定要测量的最大/最小电流电平。  如果您需要进一步的帮助、请提供您的应用的完整原理图和详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek  

    我向您发送了友谊的详细原理图文档,如果你接受,我可以发送给你。

    我来详细说明一下、  

      

    这是我的 LED 的输出电路。 正极端子是 P8的第3个和第4个引脚、负极第1个和第2个。 我未将负载(LED PCB)连接到 P8、

     此处是来自 P8上输出的 CURRENT_MONITOR_A。 没有负载、没有电源、但主电源和 GND_CONN 上发生短路、但如果我移除分流电阻器0.01R (R119)或 R71、则不会发生短路。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很难按照您的描述"没有负载、没有电源、但主电源和 GND_CONN 发生短路。"  我也不明白你说"有一个衬衫电路"是什么意思。   R119是一个分流电阻器、您可以通过它测量电流、因此无法将其移除。  

    总而言之、我会说:与原帖中所示的增益 G=690k/1.5k = 460的数据表示例不同、您的电路增益为:G=690k/603 =~1144。  这意味着、为了防止输出级以非线性方式运行、必须具有一定的最小分流电流以将输出驱动至100mV 或更高(接地电压)。 由于最大负失调电压可以为-15uV、因此最小分流电流必须为:

    Ishunt >[(100mV/1144)+15uV]/0.01欧姆= [87.4uV+15uV]/0.01欧姆

    因此、  Ishunt > 10.2mA。  为了确保 Vout 线性运行、您在进行测量时是否施加最小10.2mA 分流电流? 否则、您的测量值可能无效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你不是在看我写的东西,也不是要去试探我写的东西。 没有什么困难遵循我的描述。 我想说的是、我的电路没有电源、您仍然共享电气特性的东西、而且您不明白 "有一个衬衫电路。" 我想在这里说什么、想一想会怎么样。 此外、我的增益是 not1144。 您认为是603。 Marek 它的电阻器封装,这就是为什么0603 wroten in sch 图片. 请仔细观察我的 sch pic。

    就是这样、 e2e.ti.com/.../short-circiut-problem.pdf

    我在附件中添加了一份 pdf、请查看一下。

    让我再次向您解释一下、 当您查看原理图时、来自 SW_A 网的28V 1A 和3A 之间存在负载。 "15EDGVM-3.5-04P-14-00AH"连接器是我的 LED 灯具所连接的连接器。 "current_monitor_a"端口连接是我安装的 TLV333IDCKR 电路、因为我将监控此处流经的电流。

    该电路位于我面前、布置在 PCB 板上。 未对电路施加任何电源。 当我借助万用表检查是否存在短路时、SW_A 和 GND_CONN 之间存在短路。 我不知道这个短路来自哪里、这是我要问的问题。 当我删除这里的 R119或0.082R 时、此问题就会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBEN、

    在查看原理图时、您会看到 SW_A 和 GND_CONN 节点之间有什么区别?  我 看到一个电感器 L3 (如果您不记得、则 ZL=jwL、因此对于直流读数电感器为短路)连接到 CURRENT_MONITOR_A  节点、并接通至0.01 Ω R119 (连接到 GND_CONN)。  因此、如果您使用万用表检查 SW_A 和 GND_CONN 之间是否存在短路、则读数应为0.01欧姆(实际上是短接)。  您希望在此处阅读什么内容、如果有不同之处、请告诉我们原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBEN、

    Marek 正在旅行、两周内不会再回来、因此我会帮您解答问题。  很抱歉更改、还会延迟解决您的问题。  我已经阅读了你的不同的帖子,我不是信心,我完全理解你的问题。  不过、我将 在下面提出一些一般性意见、以便我们指出一个良好的方向。

    1. 您提到您的电路上没有电源。  我假设您这么做是指 TLV333没有为其电源供电。  如果是这种情况、则所有放大器规格都无效。  运算放大器在通电时的输入阻抗非常高。  未通电时、输入 ESD 二极管可充当导电路径、并且放大器可具有低阻抗。  此外、如果有任何电压、则会违反器件的绝对最大规格。  请参阅下面以红色圈出的绝对最大值部分。  这表明如果电源电压为0V、那么最大输入信号为+/-0.3V。
    2. 您在最初的帖子中提到、当 R71被移除时、短路会消失。  如果我正确理解您的原理图、R71是0.082欧姆电阻器。  这基本上是一个短路问题、所以您将使用大多数电压表测量到零。
    3. 您正在尝试使用低侧电流监控器电路。  在这种类型的电路中、电流将流经负载流向分流电阻器。  差分放大器或分流放大器会放大分流器上的小信号(请参阅下面的原理图)。  根据您的各种帖子、我想您可能想要回顾此类电路的运行情况。   高精度实验室系列:电流检测放大器 详细介绍了电流监控主题。  建议查看此内容并开发 SPICE 电路、以了解您电路的行为。  使用 SPICE 电路后、您应在仿真中看到与测量电路相同的结果。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亲爱的艺术、

    我感谢您的回答。 是的、我知道用万用表查看这些电阻会显示短路、并且说我的电路中没有电源、我就会分享我看到的结果、而无需向电路的任何部分施加电压。

    我希望您看看我上一个答案中的原理图。 我的"15EDGVM-3.5-04P-14-00AH"连接器中的引脚之间存在短路。 LED 的优缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBEN、

    我假设您看到的是连接器 P8的引脚2和3之间短路。  引脚3与"电流监测器 A"连接。  电流监视器 A 有一个0.1欧姆的接地电阻。  这基本上是短路。  在引脚2和3之间还有一个晶体管。  根据晶体管的偏置方式、它还可能具有非常低的阻抗。  此外、晶体管上有一个二极管、也可以根据偏置充当短路。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亲爱的艺术、

    是的,这是我的问题,当我看这个;

    对我来说一切都很好。 这就是为什么当我移除电阻器时没有短路。

    我是将 P8的1个引脚还是第2个引脚的电压施加吗? 因为我的负载是、我们可以考虑 P8。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBEN、

    我很抱歉、但我不理解你的问题。  在上图中、您在上方展示的电源是15V 接地。  传递到负载的实际电压将跨原理图中的"LOAD"两端。  电压将小于15V、因为分流电阻器上会出现一些小压降(在本例中为1m Ω)。

    或许是设计的一个关键点。  您的检测路径不能有任何与之并联的负载。   请参阅下图。

    此致、艺术