This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2314:输出电压有时异常

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406849/tlv2314-output-voltage-abnormal-sometimes

器件型号:TLV2314

工具与软件:

尊敬的专家:

我在三天前发布了我的问题、但它可能被删除。 所以我再次发布它。

这是芯片存在概率故障、出现了输出始终保持在4.7V 的现象、即使输入发生变化也是如此。 现在芯片已多次损坏。 这个图片是原理图、与 IN+相关的电阻器也是20k。

现在 没有故障排除的方向、您能给出故障的一些可能原因吗? 我们一直在再现实验,但这是很困难的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北大、您好!

    第一步是确定哪个运算放大器引脚损坏(可能不止一个)。 您是否对良好和不良的器件在未通电(理想情况下从电路中移除)上运行了曲线迹线?

    对于良好和不良的器件、制作一张表格、列出每个引脚上的电压。 TLV2314是一款双路运算放大器、另一个通道是否正常工作?

    运算放大器输出信号是停留在同一个板上还是它进入到连接器(板外信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    运算放大器输出信号将传输到连接器并在 RC 滤波器之后发送到 DSP。

    如有其他问题、我们会进行确认和测试、并会及时提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    根据您的指导更新测试结果。

    质量 阻抗 电压(损坏的器件)
    1至 V- 3.4MΩ μ A 4.74V
    至 V- 3.5MΩ μ A 4.69V
    至 V- 3.5MΩ μ A 4.23V
    至 V- 3.5MΩ μ A 4.68V
    至 V- 3.5MΩ μ A 4.74V
    至 V- 3.3MΩ μ A 4.74V
    至 V- 0.3MΩ μ A 4.98V

    运算放大器输出信号将进入连接器、然后电压在 RC 滤波器之后发送到 DSP (板外信号)。

    您能否给出根本原因分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北IDA

    在所有电压接近5V 的情况下、我要确保引脚4真正接地。  两个通道看起来不正确、哪个通道是差分放大器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

     差分放大器对于分析这种情况是否很重要?

    根据原理图以及阻抗和电压数据、您能给出 TLV2314的可能损坏原因吗? 如何避免在未来的破碎?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北IDA

    1000V 输入非常大。 请确保8M 由多个布局良好的电阻器组成、来防止运算放大器引脚产生高电压(考虑电弧)。 进入连接器的输出会使运算放大器暴露于 ESD 和 EOS 损坏;添加 RC 输出滤波器将提高对 ESD 的容差。  

    您是否有工作中的运算放大器的引脚电压表结果?