This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:硬件问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1411119/ina128-hardware-issue

器件型号:INA128
Thread 中讨论的其他器件: TL494

工具与软件:

INA128电路输入RC滤波、输入差分并联电容是否会影响其工作;μ A

目前的电路图是否可以优化;μ A

要询问 INA128电路输入 RC 滤波器和输入差分并联电容是否会影响其运行;

能否优化电流电路图;

所示

如上图所示、INA128用于电源的输出恒流环路采样;

具有 RC 低通滤波功能的 INA128差分输出(如上图所示)环路明显振荡、功率芯片的 FB 波形如下图:

INA128输出如下:μ A

INA128输出如下:

去掉差分输入的电容、电源芯片FB波形如下、波形比较稳定:μ A

移除差分输入的电容、电源芯片的 FB 波形如下所示、波形相对稳定:

INA128输出、有比较大的开关噪声:μ A

INA128输出、具有相对较大的开关噪声:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    输入端的电容不应导致 INA128振荡。  输入没有任何稳定性要求、该器件只有高输入阻抗、输出将根据固定增益跟踪输入端的电压。 虽然输入端的电容不应该影响稳定性、但 输出端的电容当然可以、我看到输出端的电容为1000 pF、但对于此器件、这应该仍然可以。

    这个 INA 被用在一个较大系统的环路中吗?  您提到、它被 用作"电源的输出恒流环路采样"。  如果在电源的控制环路内使用此电流信息、那么我当然可以看到添加额外电容、进而添加延迟和相移会如何导致系统振荡。  我无法从上面的原理图中看出 PWM 器件(TL494)输出是否以某种方式连接回 IR IR -"节点、但这似乎是设计的初衷。

    如果您可以通过移除反馈来"断开环路"、INA 在使用输入电容时是否仍然保持稳定?  是否可以将"GND+/GND-" IR 节点连接到 IR、并验证器件是否稳定?

    此致、
    Mike