This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:使用 LMH6702的低压放大器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410473/lmh6702-low-voltage-amplifier-using-lmh6702

器件型号:LMH6702

工具与软件:

您好!

我有一个关于 LMH6702的问题。

我想使用低电压放大器、请查看下面的电路:

我预期 GAIN_VALUE 为"11"、Vout_level 为"1~1.1V"  

但是、Vout 电平始终为(Vin 0V 或0.15mV) 4.5~4.7V 等效 Vcc (5V)

如何获得预期的 Vout 值?

这是我必须考虑真实同相电路的参数吗?

您可以推荐运算放大器吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您的电路有几个问题:

    1.总电源电压范围是8V 到12V、上面电路只有5V。  

    2. LMH6702的偏移电压(max)为4.5mV、您的直流输入信号为0.15mV。 因此、输入信号被淹没在了失调电压中、您将无法获取准确的输出。

    3.另请将输入保持在有效的输入共模范围内。

    推荐、我推荐一种失调电压更小的运算放大器、这样会减小输出侧的误差。 另外、请注意电源电压范围和输入共模范围。

    如果您想查看差分放大器电路配置中失调电压对输出电压的影响、请查看下面的"Shunt Current Sensing"工具-
    https://dev.ti.com/gallery/view/CircuitDesignStudio/Analog_Circuit_Design_Studio ver/1.0.0/

    谢谢

    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aditya。

    我有一个 关于您的答案的问题:

    1.在 LMH6702数据表中、Vs 最大值为-6.75V 至+6.75V。 如果我使用 Vcc-电平为"0V"、   最大 Vcc+是否可以使用6.75V?   

    2.我有一个错误、它是150mV、而不是0.15mV。 在这种情况下、您能提供建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1.小的澄清:

    a:如果给定的最大电源电平为±6.75V、则 意味着 Vs+= 6.75V、Vs-=-6.75V。

    b.如果给定"总电源电压"范围、则表示(Vs+ –Vs-)参数。

    如果您打开 LMH6702的产品页面 、则可以看到总电源电压范围(推荐)为8-12V。 因此、我建议您使用 Vs+= 5V 和 Vs-=-5V 作为电源电压(使总电源电压为10V、这在该范围内)。

    2.对于150mV 电压、此配置不适用于您的电源、因为该运算放大器的 CMIR (共模输入范围)为 ±1.9V (对于±5V 电源) 、这意味着 VCM 应与电源轨至少相差3.1V。 当 Vin = 150mV 时、VCM ~ 75mV、超出了数据表中的输入共模范围。   
    因此、为了使这个配置有效、您必须将电源更改为  Vs+= 5V 和 Vs-=-5、(或者 ±6)。

    此外、我建议使用 Rf < 1kΩ(最好是 Rf~500Ω 且 Rin = 50Ω)、因为由于运算放大器在反相输入端具有固有电容、Rf = 100kΩ 可能会导致电路中的稳定性问题。

    谢谢  

    Aditya Gosavi