This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:作为 TIA 校准 OPA818时的稳定性

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410991/opa818-stability-when-calibrating-opa818-as-a-tia

器件型号:OPA818

工具与软件:

大家好、我有一个 OPA818应用、OPA818配置为9M TIA、具有少量的电容反馈、可在1MHz 下提供-3dB 的互阻抗。 为了进行测试、我通过9M 电阻器对信号发生器进行驱动、使其成为增益 x-1 (或噪声增益 x2)的电压放大器。  仿真显示了其工作原理、基准测试表明运行是稳定的。 然而、根据数据表、增益<7时需要额外的补偿、这是否适用于我描述的配置? 如果是、请告知。 谢谢 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    问得好!  我们有一个 TI 模拟设计期刊部分对此进行了简要介绍、我将在此处提供链接:"通过解补偿放大器轻松提高模拟电路的性能"

    简而言之、等效输入电容和反馈电容会影响增益响应、并提供高频增益(与噪声增益或信号增益不同):高频增益为1 +(CEQ/CEQ CF)。  当您对电路进行仿真并在工作台上测试响应时、我假设等效和反馈电容的组合可提供等效高频增益、使"噪声增益"的交叉点提高、从而使开环增益交叉。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢 Alec 的讲解。 如果您想更好地了解电路操作和稳定性、请查看我们开发的光电二极管电路设计工具。

    https://dev.ti.com/gallery/view/CircuitDesignStudio/Analog_Circuit_Design_Studio ver/1.0.0/

    您可以根据自己的设计需求提供所有参数、然后点击"设计电路"按钮。 如果您的电路存在稳定性问题、则屏幕右下方的"Recommendations"选项卡中将显示警告。  

    谢谢

    Aditya Gosavi