This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:输入电容和输入电阻

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1411053/tlv1805-q1-input-capacitances-and-input-resistances

器件型号:TLV1805-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1805

工具与软件:

您好、比较器团队:  

您是否有 Spice 电路来查找 每个输入、输入差分电阻和输入共模电阻的 Cin? 是否可以  使用 https://www.ti.com/lit/ta /ssztbi1/ssztbi1.pdf 等方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    该方法无法提取输入电容。 我们不对比较器的差模和共模输入阻抗建模、因为 EC 表中未指定这些特性。 TI.com 上提供的比较器模型在创建时考虑了直流和瞬态仿真、不适用于交流扫描。

    在 TLV1805模型内部、每个输入都有0.5pF 连接到 V-、0.5pF 连接到 V+。 这些值只是对输入 ESD 二极管寄生电容建模的近似值。