This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6035:LMC6035

Guru**** 2980070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410451/lmc6035-lmc6035

器件型号:LMC6035

工具与软件:

电气测试初始化(U3D-)

  • 在功能测试期间遇到4个单元未通过电气测试初始化(U3D-)。 U3D-电压测量超出规格

人员

序列号

测试结果(较低规格=-2.550V、较高规格=-2.850V)

#1

240815021

失败 ElectronicalTestInit:-1.701V

#2

240815022

失败 ElectronicalTestInit:-2.502V

#4.

240815024

             失败 ElectronicalTestInit:-2.532V

#8.

240815028

             失败 ElecticalTestInit:-2.077V

  • 根据原理图、U3D-电压与 BGA (IC1)相关
  • 2DX 扫描期间、BGA (IC1)焊料上未观察到异常
  • 目测检查发现无损坏部件
  • 更换为新的 BGA (IC1)后、器件能够始终通过电气测试。

附加了原理图片段、该片段显示了元件 IC1的 B1和 B3引脚的输入电源电压(U3D+和 U3D-)。

仅供参考、IC53和 IC11的 VOUT 测量值处于规格范围内。

 

立即下载

添加至驱动器

 

正如邮件对话中提到的 Naphat 所述、-V 输入电源电压(U3D-)超出规格、并且高度 怀疑是由于组件 IC1的+0.8Vdc 泄漏。

请告诉我们您需要哪些信息来帮助我们进一步分析此缺陷样本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    感谢您的提问。

    看来我没有看到您所引用的原理图片段的链接。 您能否直接在回复中包含这些原理图图像、或者粘贴 google 驱动链接?

    此致、

    Alex Curtis