This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:OPA2376可以拉电流和灌电流的大小?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410996/opa2376-how-much-current-can-the-opa2376-source-and-sink

器件型号:OPA2376
Thread 中讨论的其他器件: OPA376

工具与软件:

您好、我 计划 使用 OPA2376、想知道它在数据表中的何处标明输出电流?

我是否可以使用第9页上的短路电流 ISC 规格?

谢谢!

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    运算放大器输入和输出摆幅限制 更详细地介绍了该主题。  第13节介绍了 短路限制 而第10部分则介绍了具体情况  输出电压摆幅与输出电流间的关系。   总之、您需要查看输出电压与输出电流间的关系曲线、并确保输出电压低于曲线(线性工作区域)。  为了获得最佳精度、您需要在 所选的安全工作区域内留出一些裕度。   

    请参阅下图、了解 OPA376输出电压与输出电流间的关系。  在本例中、我认为温度为25°C。  对于该温度、我们可以在20mA 上获得具有一定余量的2V 线性输出信号(以绿色显示)。  使用相同的图形、请注意2.75V 电源不能获得远高于2.2V 的电压(请参阅红色"x")。  另外、请注意、125°C 时、输出电压与输出电流间的关系曲线位于左侧(以红色显示的曲线)。  对于125°C、输出电流不能远远超过10mA、以实现2V 的输出摆幅。

    因此、您的问题答案实际上取决于您所处的运行温度以及输出电压要求。  从安全运行的角度来看、短路保护将防止对器件造成损坏、但如果您需要线性运行、则需要保持在输出摆幅曲线内(在线性工作区域内)。  最后、当您接近饱和曲线时、放大器输出将开始失真。  因此、您需要通过在曲线下方保持几百毫伏来增加设计裕度。   

    我希望这对艺术有帮助