This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:寿命漂移和温度漂移

Guru**** 2976150 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412103/ina240-q1-lifetime-drift-and-temperature-drift

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240、

工具与软件:

嗨、团队:

1.我的客户想知道以下与 INA240精度相关的参数是否存在寿命漂移。 您能帮助完成任务吗?

决定 CMRR PSRR 失调电压 VOS 输入偏置电流 IB 增益误差
寿命漂移(是/否)
寿命漂移范围

2.除了 VOS 和增益误差、其他参数是否有温度漂移?

决定 CMRR PSRR 输入偏置电流 IB
温漂(是/否)
 温度 漂移范围

3. BTW、INA240-Q1的参数是否会在短期操作中漂移、如10秒?

谢谢!

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    在鉴定阶段使用有限数量的样片检查寿命时间漂移。 以下是我们可以根据鉴定保护频带推断出的结果:

    除了图7-4和7-16中所示的典型曲线、这些参数没有漂移规格。   出于实际目的、您可以将漂移视为零。

    参数在短暂运行期间不应漂移  

    此致、

    Guang