This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV762Q-Q1:电源电流

Guru**** 2944630 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201-Q1, TLV3201, LMV762, LMV762Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1411905/lmv762q-q1-supply-current

器件型号:LMV762Q-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3201-Q1、 TLV3201、 LMV762、

工具与软件:

我想将 LMV762QMMX/NOPB 替换为 TLV3201-Q1。

您能告诉我、替代 TLV3201-Q1在同一应用中需要更高还是更低的电源电流吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    TLV3201在较高速度下的电流较小。

    TLV3201的最大电流为50uA、LMV762的最大电流为700uA -几乎增加了10倍。

    ►器件型号 LMV762QMM/NOPB TLV3201AIDCKR
    这种规格 TI TI
    引脚排列 双路 西北
    通道计数 2. 1.
    封装   VSSOP-8 SOT-SC70-5
    封装(TI 等效) DGK8. DCK5
    VS 最小值(V) 2.7. 2.7.
    Vs 最大值(V) 5. 5.5.
    µs 时间、典型值(μ s) 0.12. 0.045
    Vos 最大25°C (mV) 1. 5.
    输入范围 至 V- R-R
    Output Type (输出类型) PP PP
    Iq (max)(mA) 0.7. 0.05.
    偏置电流(典型值)(nA) 0.0002 0.001.
    最低温度 -40 -40
    最高温度 125. 125.
    其他功能   INT 1.2mV 迟滞
    汽车规范 问题1  
    GPN LMV762Q-Q1 TLV3201
    所述的要求 LMV762Q-Q1 TLV3201
    TI 网页 LMV762Q-Q1 TLV3201