This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:压控衰减器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01057, THS4551, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1411762/ths4551-voltage-controlled-attenuator

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: TIDA-01057、 THS4541

工具与软件:

您好、先生、

因为我们看到了 TIDA-01057参考设计中针对衰减器放大器应用的 THS4551解决方案。

我们想知道 TI 是否有可以替代 QPC4043和 AD8319的解决方案?  谢谢。

e2e.ti.com/.../QPC4043-Data-Sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我可以支持这一问题。  您可以将 THS4551用作衰减器。  您能介意分享竞争对手器件的关键/重要规格或功能吗?  QPC4043具有一些控制模式、如果不为 THS4551添加额外的电路、则可能无法复制这些模式。

    一旦您了解客户需求、我就可以帮助设计 THS4551。  如果需要更宽的带宽和更高的速度、我们还可提供 THS4541。

    此致!

    ALEC