This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:关于修订版 b 数据表

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409917/opa2277-regarding-rev-b-datasheet

器件型号:OPA2277
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

你好的支持团队。

是否有可能获得修订版 B 数据表?

我想在 PCN 的数据表中检查这些更改。

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    [报价用户 id="421485" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409917/opa2277-regarding-rev-b-datasheet ]]是否可以获得修订版 B 的数据表?[/QUOT]

    以下是从修订版 B 更改为修订版所做的更改 V IN OPAx277运算放大器。  

    这是 OPAx277 RevB 数据表的副本。  

    e2e.ti.com/.../opa2277-revB.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raymond-San

    感谢您的及时回复。

    虽然更改历史很长、但规格并未更改。

    用户在设计中是否需要注意任何更改?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    用户在设计中是否需要注意任何更改?

    如果用户正在驱动容性负载、则应对容性负载电路进行仿真以进行稳定性和阶跃瞬态分析(与往常一样)。   

    如果应用是驱动电阻负载、则无需采取额外的预防措施。 根据应用要求来模拟电路始终是一个好的做法。 用户不应看到任何意外情况、因为这些是相同的 Si 裸片设计、不会实现设计更改。  

    如果您需要额外的助手和/或仿真、我可以提供帮助、请告诉我。 现在我将关闭查询。   

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raymond-San

    感谢您发送编修。

    是的、正如您所料、我的客户正在驱动容性负载(Nch-MOSFET 的栅极)。

    在仿真中、这个模型是否反映了 PCN 变化之后的特性?

    运行仿真的最佳系统是什么? (PSpice for TI? TinaTM)

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    如果您能为我提供原理图、我会看看我是否能帮助您执行开环稳定性分析。  

    由于未进行过重大更改、因此 OPA2277 Spice 模型应与 PCN 版本一起使用。

    最适合在哪个系统上运行仿真的软件? (PSpice for TI? TINA?)

    两种仿真器都将执行分析。 它是相同的 Spice 模型、但我更喜欢在 Tina-TI 中运行仿真、该方法速度更快、能够针对仿真提供注释。 如果您习惯使用 GUI 界面、PSpice 仿真器具有更多功能。  

    如果您的客户不想把自己的电路发布在公共论坛上、请通过 E2E 向我发送"友谊"请求、我很乐意通过 E2E 私人消息或 TI 的内部电子邮件(我们建立沟通后)与您合作。  

    此致!

    Raymond