This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231短分流引脚影响

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398665/ina231-ina231-short-shunt-pins-impact

器件型号:INA231

工具与软件:

您好、我将在电路板上使用 INA231、并  将分流电阻器从0.510m Ω 更改为0 Ω。
在那之后、以及很少的测试、 INA 看起来 被损坏:一个带有 INA 的电路板不再出现(无 I2C 响应)、并且另一个电路板给了我错误的 Vbus 值。
我的设置是针对1.8至3V 之间的电源和要测量的100mA 最大电流进行设计
我不明白 INA 为什么不支持0欧姆分流值、因为它在分流引脚上指定了-30/+30V 的电压、Vshunt 可以为-82mV 至82mV。
您是否对出现的问题有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0 Ω 分流电阻器就不存在问题了。

    似乎您的设备已损坏、但我没有足够的信息来确定原因。 输入/总线引脚的电压是否始终处于允许的范围内? 是否存在可导致电压尖峰的噪声? 您操作过没有 ESD 保护的芯片或电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Claire、

    克莱门斯是正确的、这不是问题的原因。 除了 Clemens 的问题、您能否分享相关原理图部分的要点、以便我们更好地进行分析?  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbus 上的最大电压为2V8。 图 CaptureINA 下方。 jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Claire、

    由于安全原因、我无法通过链接下载 JPG、您能否将图像直接粘贴到您的帖子中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Claire、

    自从我们听到您的声音以来、已经有一段时间了、我将继续、并将此线程标记为已解决。 如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我们。  

    此致、

    Mitch