This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:隔离电压

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409852/amc1100-isolation-voltage

器件型号:AMC1100

工具与软件:

您好!

我目前使用的是 AMC1100DUBR 隔离放大器的电压测量电路、对它的隔离规格有疑问 规定隔离电压为3000伏、但也称为"最大重复峰值隔离电压。 1200 Vpeak"。 您能说明一下这两种规格之间的区别吗? 我需要在整个操作过程中使用2kV 隔离。

此致

Neethu Joy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neethu:

    • 您指的3005V 隔离电压是可承受的隔离电压。 这是器件可以承受一分钟的最大电压。
    •  1200Vpeak (交流电压)下的最大重复 峰值隔离电压是器件的隔离栅可以承受的最大重复峰值电压。  

    我在此附上本应用手册、其中讨论了不同的隔离规格: 高电压增强型隔离:定义和测试方法。

    对于 AMC1100-此器件的工作电压为849Vrms、这是隔离栅在整个运行期间随时间推移可以承受的最大均方根。  

    对于整个运行期间具有2kV 电压的器件:

    • AMC14xx 系列-工作电压为2kVrms/2.8Vdc。
    • AMC13xx 系列-工作电压为1.5kVrm/2121Vdc。 (工作电压略低)

    此致、

    Alexandra Torres