This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903-Q1

Guru**** 2770205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM2903, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412593/lm2903-q1-lm2903-q1

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903、LM339、 TL331

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将在我的项目中使用 LM2903QPWRRB (单个 IC 内的双路比较器) IC。  

我将为此 IC 提供3.3V 电源。 因此、根据数据表规格、我的共模 IC 电压为1.3V (-40°C 至85°C)或1.8V (25°C)。

如果我向 LM2903的其中一个比较器施加超过共模电压(>1.3V 至1.9V)的电压、那么 IC 的另一个比较器是否有任何影响??

谢谢、此致、

Giridhar。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giridhar、

    请参阅 LM339系列应用手册的第5.4节。 这解释了输入电压限制。

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    只要输入电压保持在-0.3到36V 的输入限值范围内、一个通道不应影响其他通道。

    我们确实知道、将输入拉至低于地电平负向会导致大电流(第5.9节)、可能导致其他通道出现故障。

    BTW:TL331是单通道版本。