This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:如何使用 LTSpice 来仿真 LM393?

Guru**** 2517720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1411739/lm393-how-to-simulate-lm393-with-ltspice

器件型号:LM393

工具与软件:

「LM393」のSpiceモデルをダウンロードし、LTSpiceにインポートしたのですが、シミュレーションがうまくいきません。μ A 
LTSpiceで「LM393」を使用する方法を教えてください。μ A 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们无法为 LTSpice 提供支持。

    我们可以提供有关 PSpice 或 TINA 模型的帮助。  

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到 kaitō arigatōgozaimasu。
    我会尝试找到另一种方法。
    14  /  5000

    翻訳結果 μ A

    翻訳の結果 μ A

    感谢您的答复。