This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:

Guru**** 2925850 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-AFE031-DF1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410491/boostxl-afe031-df1

器件型号:BOOSTXL-AFE031-DF1
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我将此 BOOSTXL-AFE031-DF1与 LAUNCHXL-F28379D (DAC 模式)用于电力线通信。 我在直流线路上使用它。 我也完成了该过程(将 C2000 与 AFE03x 连接:B-FSK 示例)。 对此我有一些问题。

1.将其集成到28V 直流线路的耦合电容器额定值是多少? 有没有公式可以 找到它?

2.如何集成 RTC(实时时钟)来监控灯的工作时间,并将这些工作时间累积总和存储在板载内存上。 (使用此 PLC、即我需要修改代码)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yerra:

    Unknown 说:
    1. 将其集成到28V 直流线路的耦合电容器额定值是多少? 是否有任何公式 可以找到它?

    标准做法是、选择额定电压为28Vdc 的耦合电容器时、过压额定值需要是过压额定值的2倍到3倍。 根据应用要求、也许应该使用低漏电容。 因此、您的应用需要最低50Vdc 或更高的耦合电容器。 这还取决于您未指定的直流线路电流额定值。 如果这是低额定电流、则可以使用常规陶瓷电容器。 否则、您必须将耦合电容器增加到接近100Vdc 额定值。  

    Unknown 说:
    2. 以及如何集成 RTC (实时时钟)、用于监控照明灯的工作时间并将这些工作时间累积总和存储在板载存储器上。 (使用此 PLC、即我需要代码修改)?[/QUOT]

    PLC 能够负责发送/接收通信数据。 您是否正在使用 PLC 协议来收集每个应用的阳光照射信息。 在这种情况下、您需要光探测器或积分器传感器来监控光强度信息(这是单独的模拟功能)、通过 MCU 将模拟数据转换为数字信息、并通过 PLC 控制器将其发回。  

    请看应用手册- SPRAC94D pdf。

    这是可行的、但我需要其他应用详细信息。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们是否可以在通话中进行联系、以便我能够清楚地解释我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yerra:

    我很乐意通过电话或 WebEx 提供技术支持、但是这些通常都与 TI 的 FAE 同时提供。 能否找到为该产品线提供支持的当地 FAE? 我们的 FAE 可以安排支持  

    如果您在当地找不到我们的 FAE、敬请告知。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我不知道如何接近它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yerra:

    您能告诉我您所在的城市和国家吗? 如果能找到 AFE、我会解答。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    印度班洛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yerra:

    请给我几天时间、我会看看我是否能够请求 AFE 与您联系。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yerra:

    我已要求我们的 Honeywell FAE 与您在印度邦洛尔的联系。 如果无法收到我们的 AFE 的回复、请告知我。   

    此致!

    Raymond