This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:会发生什么情况、id 3v3缺失、我们在 VBUS 上有电源?

Guru**** 2526900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413131/ina228-what-will-happen-id-3v3-is-missing-and-we-have-supply-on-vbus

器件型号:INA228

工具与软件:

您好!

如果 VBUS 是60V、那么在缺少3V3电源的情况下、泄漏电流是多大?

此致、
Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更好地进行澄清、我们担心会出现从 VBUS 到3.3V 电源轨的泄漏电流。
    此致、
    Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miroslav、

    泄漏电流 不应发生显著变化、因为共模输入范围和器件电源电压彼此独立。 不过、我必须指出的是、数据表中的规格特定于以蓝色突出显示的值、因此可能存在轻微偏差。

    此致!
    Mallika Senthil