This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4H014-SEP:缓冲器配置的输出问题

Guru**** 2561310 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA4H014-SEP, INA240, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1411804/opa4h014-sep-output-issue-for-buffer-configuration

器件型号:OPA4H014-SEP
Thread 中讨论的其他器件: INA240、INA149-INA149 、TINA-TI、EP

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户希望使用  OPA4H014-SEP 作为 ADC 和 INA 电流传感器之间的缓冲器、如下所示配置。

他们发现、OPA 的输出端有一个1.26V 的直流电压、IN+端没有任何输入信号。

以下是自己的原理图。

将 R30、R34、R38、R42替换为0欧姆。

C49、C53、C57、C61已移除。

这种情况为什么会发生?
如何验证 OPA 功能是否正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    TINA 原理图所示的 OPA4H014采用同相配置、增益为+2V/V、其中反相输入通过2kΩ-2kΩ 分压器偏置在+2.5V。

    该电路在连接到 INA240时应工作、只要 INA240输出处于电路的线性范围内即可。

    - 10mΩ 负载上的最大/最小电流范围是多少?

    我执行了 TINA 开环仿真稳定性分析、电路是稳定的。  请参阅下面的稳定性分析。

    TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../0317.Stability.TSC

    他们发现 OPA 的输出端有一个1.26V 的直流电源、in+端没有任何输入信号。

    1) 1)"没有任何输入信号"是什么意思?  这是否意味着在 INA240与运算放大器断开连接的情况下同相输入保持悬空?  

    -如果您将缓冲器输入悬空,这可能会产生不确定的结果,因为放大器输入不被驱动。

    -如果电流检测分流电阻上没有电流过,那么 INA240的预期输出应该是+2.5V ,而 OPA4H014缓冲器的输出也应该是+2.5V。

    2) 2)在运算放大器输出端测量+1.26V 时、您是 使用外部仪表测量 OPA4H014的输出、还是这些 ADC 转换结果?

    请告诉我流经10mΩ 分流电阻器的预期电流范围是多少;我们能够检查电路是否处于线性范围内。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    感谢您的答复。  

    1) 1)是、同相输入保持悬空、INA240与运算放大器断开。

    2) 2)输出+1.26V 通过外部仪表测量。

    INA240-SEP EP 目前替代了 INA149-INA149-SEP、其用于检测电压、不使用分流电阻器、其原理图如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果您希望验证/测试运算放大器电路是否在工作、 您可以在运算放大器的同相输入端施加电压、并使用外部仪表检查 ADC 输入端的输出电压。 例如、在运算放大器的+1.5V 至+3.5V 范围内的非反相输入上施加一个电压将产生一个500mV 至4.5V 的输出。   下面是 OPA4H014 (独立)的直流扫描仿真

    附加了 TINA-TI 仿真:

    e2e.ti.com/.../OPAH014_2D00_SEP_5F00_DC_5F00_Sweep.TSC

    或者、如果连接了 INA149、您可以将 INA149的反相输入(IN-)接地、并在 INA149的同相(IN+)输入端施加电压。  例如、在 INA149的同相输入端施加-1V 至+1V 范围内的电压可在 OPA4H014的输出端产生+500mV 至+4.5V 的电压。   下面是 INA149+OPA4H014的直流扫描仿真   

    附加了 TINA-TI 仿真。

    e2e.ti.com/.../INA149_2D00_OPAH014_2D00_SEP_5F00_DC_5F00_Sweep.TSC

    谢谢、此致、

    Luis