This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:4至20 mA 输出

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403629/xtr111-4-to-20-ma-output

器件型号:XTR111

工具与软件:

您好!

控制器没有 DAC。我将 PWM 输出用于4到20 mA 输出、现在我想将 XTR111用于4到20 mA。

所以在没有 DAC 使用 PWM 的情况下、我是否可以使用 XTR111生成4至20 mA 的输出?  

如果您有文件请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM DAC 是一种 DAC。

    可以使用 XTR111的 PWM 信号、只要使用低通滤波器将信号转换为模拟信号即可。

    设计用于现场变送器的高性能 PWM DAC 是一个示例、但它可能 比您想要的更复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Purvik:

    下面是在4mA 转20mA 输出中使用 PWM 输入信号时 XTR111的快速示例。  

    如果来自 MCU 的 PWM 信号输出信号为0V 至3.3V、一种可能的电路是通过调整 XTR111稳压器电阻器 R7=10.1kOhm 和 R6=1.01kOhm 来将稳压器电压设置为3.3V、如下所示。 将 RSET 电阻器设置为1.65k Ω、这样您就可以在最大输入电压为3.3V 时获得20mA 输出。 在 XTR111输入端使用分压器(R5 = 40k Ω、R4=10k Ω)来调节输入电压。  

    MCU PWM 输出通过无源滤波器连接到 XTR111分压器。

    请注意、RC 滤波器需要 根据您的纹波容差和 PWM 频率要求进行设计和调优。

    随附的应用手册介绍了如何根据应用中可能容许的最大纹波为 PWM 应用设计滤波器。 该应用会针对12位分辨率应用对滤波器进行调优、但该方法可用于不同的电压分辨率或纹波要求。  

    TI 高精度设计:经验证的设计微控制器 PWM 到12位模拟输出:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu027/tidu027.pdf

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 PWM 输出是16位、电压为0至3.3V。

    请帮助我提供满足我要求的 RC 滤波器设计。

    是需要的  针对纹波验证的后置滤波器放大器 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Purvik:

    后置滤波器交流耦合放大器电路仅用于测量/测试应用手册中 PWM 的纹波、但上面的 XTR111电路并未严格要求这样做。  

    然而、可在 RC 滤波器输出上添加一个缓冲放大器来隔离 XTR111输入分压器的负载。 PWM 输出为16位、电压振幅为0至3.3V。  PWM 的频率是多少? 这将有助于设置 RC 角滤波器频率  

    请记住、电路的绝对精度也将是 PWM 序列振幅精度的函数。 RC 滤波器阶数只有助于衰减噪声/纹波。

    谢谢、此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的示意图是否可以?

    这里、我的 PWM 频率是122 Hz、16位输出、电压是0到5 VDC、请确认 RC 电路值是否正常?

    我已经实施了此电路、经测试、我面临的问题值波动、例如我的20.00000 mA 设置为跳至20.00050或19.99835 (这只是示例)。 这是不断跳跃、但却是在实现。

    另一个问题是、如果我在 PWM 计数如60010更改 PWM 计数时将20.00000 mA 设置为60000、则当时间输出如60050更改时、时间输出将不会更改、此时时间输出将会更改、因此请建议如何解决、因为我的分辨率已丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Purvik:

    为什么 PWM 的频率仅为122Hz?  是否有可能使用频率更高的 PWM? 这将使滤除纹波变得更容易。 如果您使用带有上述二阶滤波器的122Hz PWM、则 XTR111输入端的预期纹波噪声为30mVpk;该噪声将由 XTR111增益并转换为电流。 如果您需要更高的分辨率、您将需要更高阶的 RC 滤波器。

      

    另请注意、XTR111电压电流变送器主要用于  直流精度电流范围为0mA、–25mA、–20mA、–20mA 5mA 4mA 的应用。 XTR111 的精度依赖于涉及内部电流源动态匹配的自校正算法。 因此、XTR111可能需要100µs 完成校正周期、数据表中的图39显示了由各个电流源值产生的 XTR111固有纹波、这些电流源值在整个周期内平均为直流值。  XTR111固有输出干扰与输出电流电平成正比、并与电阻器负载值成比例。  XTR111输出上的额外滤波可用于减少干扰、如 XTR111数据表的图39和图40所示。 请查看第15页上的"动态性能"部分。

    您需要多大的电流输出范围和电流分辨率?  您的峰峰值电流噪声目标是什么?

    谢谢。此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电流范围是4到20 mA 并且我想要0.001 mA 的分辨率,它是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的知识、如果我将增加频率、我将放宽占空比的步长分辨率、我的计时器仅为16位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Purvik:

    如果我们查看 XTR111数据表图40、 这里显示了在使用10kΩ 和10nF 的输出 RC 低通滤波器后、XTR111 (独立 XTR)输出的噪声性能。 请注意、在使用极低噪声输入信号时、这考虑了独立 XTR111固有的纹波噪声。 查看此图、 500Ω 负载上的噪声约为±5mV;在  XTR111输出端使用10kΩ 和10nF 低通滤波器后、电流噪声约为±0.010mA。  

    您的应用以 ±0.001mA 为目标、因此实际上您需要使用分立式电流变送器设计、如本文底部的下面仿真中所述的设计。

     PWM 的频率很低、为 122Hz、因此您将需要一个转角频率约为12Hz 的5阶低通滤波器以消除纹波。 您将需要相对较大的电容器(使用 C0G 级电容器、以便在整个频率范围内保持良好的稳定性并降低电介质吸收率)。 我认为不能轻松达到 PWM 方法所需的噪声性能水平、PWM 方法还存在其他精度误差/限制。

    由于您需要 20mA 满量程电路上具有极低噪声的±0.001mA、因此 您可以考虑使用 低噪声、高精度、16位分立式 DAC 以及下面所示的运算放大器和 FET 分立式设计。  

    e2e.ti.com/.../0777.OPA2197_5F00_current_5F00_transmitter_5F00_forum_5F00_10_2D00_7_2D00_21.zip

    下面的应用手册记录了设计该电路的方法。  我仅修改了电压较高的放大器的电路、并为0-5V 的输入信号提供0 -25mA 输出。 可以根据您的电压输入和电流输出要求调整电阻器元件。

    验证设计高侧电压至电流(V-I)转换器

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看附图这是我的最终电路、这里我想要求稳定的数据0.01 mA 最小值、但我在设置20.00 mA 输出一些时间值变为19.97或19.98、然后返回到20.00时遇到问题。

    我的 PWM 频率是1000KHz。 XTR111电源为12VDC。 请建议如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvik、

    上面的文章提到您已附加了更新的原理图;但是、文章上没有附件。  

    请重新发布更新后的原理图、

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看附图这是我的最终电路、这里我想要求稳定的数据0.01 mA 最小值、但我在设置20.00 mA 输出一些时间值变为19.97或19.98、然后返回到20.00时遇到问题。

    我的 PWM 频率是1000KHz。 XTR111电源为12VDC。 请建议如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 查找随附的原理图和视频文件以更好地理解。

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2024_2D00_09_2D00_10-at-12.16.24_5F00_4add2511.mp4e2e.ti.com/.../UTR_5F00_V1.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    请看一下 XTR111数据表图41。 之后、  在 XTR111输出端使用10kΩ 和10nF 低通滤波器(转角频率为1.5kHz)。   在使用噪声非常低的输入信号时、XTR111器件固有的纹波噪声 在500Ω 负载上约为±5mV;或者典型值约为±0.010mA 的电流噪声。  

    您将需要在 XTR111的输出端添加一个类似的低通滤波器。

    标准 X5R/X7R 表面贴装陶瓷电容器会出现电介质吸收的影响。 电介质吸收是指经过长时间充电的电容器仅在短暂充电/放电时完全放电/再充电的影响。 电容器中的电介质吸收效应也会导致测量输出在一定程度上不稳定。  在表面贴装陶瓷电容器中、C0G (NP0)陶瓷电容器可提供理想的电容精度。 C0G (NP0)陶瓷电容器中使用的电介质类型在电压、频率和温度变化时可提供非常稳定的电气特性、并且电介质吸收要小得多。 因此、如果在滤波器上使用陶瓷电容器、请确保使用高等级  C0G (NP0)电容器。  

    谢谢。此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到随附的示意图文件并确认其过滤器电路是否正常?

    R46是否需要焊接?  

    R46 = 500 Ω

    e2e.ti.com/.../4431.UTR_5F00_V1.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Purvik:

    如上文所述、如果在滤波器上使用陶瓷表面贴装电容器、则这些电容器必须是高等级 C0G/NP0。  

    我注意到、您选择  在输入和输出滤波器上使用较大的1µF 和10µF 电容器。  这些是哪种类型的电容器?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    这是陶瓷电容器。

    2天前,我尝试使用10K 和10nF 电容器,但时间输出没有变化连续输出显示5到6 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这些电容器是什么等级的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用陶瓷型 MLCC 电容器1206 PKG、但不知道它是哪种类型的电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为这是电源问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Purvik:

    建议使用三个示波器探头、并测量输入、输出和电源以查看您是否能够识别噪声源。  由于噪声信号很小、除非您使用有源或高分辨率探头、否则在示波器上观察噪声是有挑战性的。 随附的是一个简短的 pdf 文件、用于说明示波器的放置。

    e2e.ti.com/.../Making-Accurate-Oscilloscope-Measurements-for-Noise_2C00_-Switching_2C00_-and-High-Frequency-Signals.pdf

    另外、我强烈建议在高性能、高精度滤波应用中(例如本应用)使用高等级 C0G/NP0应用。 这些高等级 C0G/NP0电容器的电容值在1206封装上高达100nF (或0805封装上约~25nF)、并且具有极低的电介质吸收、可提供最稳定的结果。 较低等级 X7R/X5R 级电容器可能会出现电介质吸收、从而导致随机和/或比预期的稳定时间长得多。 电介质吸收可能表现为并出现在电路的输出端、因为直流信号顶部会出现非常小的电平、随机/不可预测的失调电压、 当您将脉冲信号应用到输入滤波器电路时、电路的输出会轻微移动。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有 NPO 级电容器我在输出端使用了10K 和100 NF 电容器进行滤波器、但 OP 固定为1.007 mA、输出剂量不会随 PWM 而变化、然后我将10K 替换为1K、该时间输出已更改、但最大输出为10 mA。 然后我已将1K 更改为100欧姆现在同样的问题访问,请建议如何解决它?