This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400:适用于高压电源的电流检测方法

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1411854/amc1400-current-sensing-method-for-high-voltage-power-supply

器件型号:AMC1400

工具与软件:

我正在考虑在-5000Vdc 电源的高侧进行电流检测的方法。 拉电流约为0至500uA。

通过查看 AMC1400数据表、实际工作电压约为2000V、似乎无法承受该电压。
我想知道如何测量5000Vdc 电压的高侧的电流以及可以使用哪些电路配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okuno-San、

    您可以串联应用多个 AMC1400以达到此所需的隔离等级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith-San:  

    感谢您的评论。 能否更详细地解释串联连接电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okuno-San、

    您可以创建多个高压域、其中每个 AMC1400可能共享高压的一部分。  

    根据您的精度要求、可能需要在每级之间进行信号调节。  

    您还可以考虑高侧的 ADC、然后以类似的方式跨越电压域的多个数字隔离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    我知道划分高压域并将 AMC1400放在每个域中。

    我认为 、调整输入和输出信号的振幅以及如何提取每个域的 AMC1400电源。

    我将考虑具体的电路。

    谢谢你