This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:铅金属材料

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412869/ina901-sp-lead-metal-material

器件型号:INA901-SP

工具与软件:

我浏览过整个数据表、无法找到引线是由哪些金属材料制成的。 我需要这种材料、以便能够找到它的热导率。  

请您向我提供这些信息吗?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    正确、数据表中没有此信息。 但是、可以在产品页面上在线获取。

    转至 INA901-SP 产品页面并点击" 订购和质量 "

    一直滚动到表的右侧、然后单击" 查看或下载 "。

    此链接将带您访问您要查找的信息。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 在查看数据时、我看到有一个"导联帧"部分。  

    这是我寻找引脚/引线材料的位置吗?

     

    抱歉。 我只是想确认一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    是的、这是正确的、该部分将为您提供有关引线框架材料和电镀的所有信息。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 只有最后一件事。 如果我只关心主要镀金下方的实际金属、我会看到的是引线框架吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    您再次回答正确! 引线框是引线框本身的材料、不包括电镀。

    Louis