This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:当外部接地被连接至电路板时、电流输出下降。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413429/xtr115-current-output-drops-off-when-external-ground-is-connected-to-board

器件型号:XTR115

工具与软件:

您好!

我们在通过4 -20mA 环路提供位置反馈的工业产品中实现了 XTR115。 IIN 由 MCU 引脚直接馈电、从而根据传感器读数提供可变电压、该传感器读数的值通过串行连接提供给 MCU。 这个电路在几乎所有情况下运转良好、然而、当一个外部接地连接至电路板时、无论输入信号如何、环路电流下降至零。 由于信号直接来自 MCU、VREG 和 Vref 保持断开状态。 电流环路的24V 电源仅与该环路隔离。

问题顺序描述:

1.器件工作正常,输出对应于传感器位置的4 -20mA

2.外部接地连接到电路板,例如 RS232连接。 RS232接地通过电感式滤波器连接到 AGND1。

3. 4 -20mA 环路电流降至0。

4.在 IIN 和 IRET 之间测量到0.1V 电势、之前该电势为0V。

是否有人遇到过这样的问题?

此致、

- Ryan