This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:INA241 NC 引脚

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412485/ina241b-ina241-nc-pin

器件型号:INA241B

工具与软件:

你(们)好

客户使用 INA241B 作为输出电流检测。 原理图如下图所示、输出电压为48V。 他们发现、在输出 GND4上应用8.8KV ESD 测试后、INA241B 输出异常。 他们尝试了"ABA"测试、发现了 IC 后出现的问题。

客户不会将 NC 引脚连接至 GND。 NC 引脚是否必须连接至 GND 或者可以悬空?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    通常情况下、如果保持悬空、则不是问题。  如果对其施加了电压、则应将其连接至 GND。   

    与 GND3和 GND4的区别是什么?   在 GND4上放置 ESD 与 GND3一样?  它们是如何隔离的。

    仅当 ESD 事件在 NC 引脚上发生时、我才会看到并发出问题。  我建议连接到 GND、而不是悬空。  如果未在 NC 引脚上进行 ESD 测试、那么悬空应该不会成为问题。  

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好

    我们曾尝试将 NC 连接到 GND、但 ESD 仍然会使 INA241输出异常、这不会正确指示输入电流。  如何在内部连接 NC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    该引脚在内部连接但未使用。  如果该引脚连接到 GND、则应该不会出现任何问题。  我讨论了我们的设计、他们确认引脚上有 ESD 二极管、不允许电压低于 GND 引脚。

    此致、

    Javier Contreras