This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:布局问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413367/ths4561-layout-question

器件型号:THS4561
主题中讨论的其他器件: THS4551

工具与软件:

您能否就 THS45INA 数据表第36页中提到的 PCB 布局提供一些指导。  我使用的是 WQFN 10引脚封装(第36页的图仅显示 VSSOP 的布局)。  我的问题是、数据表建议切断元件下方的电源平面和接地平面、如第36页所示。  但是 、它还建议将过孔放置在靠近电源引脚的位置、该引脚位于没有要连接平面的切断区域。  我可以从切断部分之外再到过孔再布线、但添加该额外阻抗似乎并不直观。  由于电源引脚位于封装的两端、WQFN 封装似乎更适用于更小的切断面积。  希望就此提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。  

    切断输入下方的接地和电源布线有助于减小由 PCB 导致的输入上的总电容。 这有助于提高稳定性、但对于超高速器件而言更为重要。 对于 THS4561之类的器件、该器件应在没有开孔的情况下处于良好状态、从而简化布线。 我们使用 THS4551 RUN 封装 EVM 执行了非常相似的操作、您可以在此处参考该 EVM: https://www.ti.com/lit/ug/slou451/slou451.pdf

    此致!  

    Jacob