This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM101AQML:输入失调电压

Guru**** 2819115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412781/lm101aqml-input-offset-voltage

器件型号:LM101AQML

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:  

对于 LM101A、我们可以看到 在-30F 冷偏移超过40微伏后、在环境温度下获取的输入失调电压。 这是预期结果吗? 失调电压是否超过数据表中所示的温度范围? 能否对运算放大器进行热调节以稳定此失调电压?

此致、  

  亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron、欢迎参加 TI e2e 论坛。

    这种偏移可能是由温度周期中的物理封装和电路板应力引起的。 也可能是两次测量期间的内部温度可能不同。 40uV 是较小的失调电压、您如何确定测量的电压实际上是运算放大器失调电压?

    相对于温度的偏移漂移存在限制。 但没有热迟滞规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    我正和 Aaron 一起解决这个问题、并想继续讨论。  感谢您发送编修。

    这个问题最初是在我们的封闭器件上测得的、在这里输出偏移量大约为25mV。  该部件使用 LM101A 芯片实现高增益的第一级。  我们之前已在类似应用中使用 LM725芯片、它并未展示该输出偏移。  我们的电路使用较大的反馈电阻、也有较大的共模输入电容器。  

    在我们的调查中、为了确定这种输出偏移的原因、我们:

    1. 将第一级隔离在试验电路板上(使用 LM101A DIP)并重复热循环。  第一级输出最初显示大约25mV 的类似偏移。  经过几轮热循环后、输出漂移仅降至几 mV。  
    2. 经过强化的具有接地输入的单位增益级(使用新的 LM101A DIP)并重复了热循环。  我们理解单位增益级的输出代表输入失调电压。  在初始冷循环后、我们测量到大约40uV 的漂移、但该漂移随着每次热循环而下降。  

    以这种方式调节运算放大器以实现稳定性是否常见?  鉴于此问题、您是否会为此应用推荐不同的运算放大器?

    谢谢!


    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    [报价 userid="548958" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412781/lm101aqml-input-offset-voltage/5412688 #5412688"]以这种方式调节运算放大器以实现稳定性常见问题?  [报价]

    我不知道有多普遍,但我希望它是。  

    鉴于此问题、您是否建议为此应用使用其他运算放大器?

    是的、下面是一个斩波器、零漂移、因此它会消除任何内部热迟滞。  

    https://www.ti.com/product/TLC2654AM