This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF156:AD741SH 替换

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LF156, LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413371/lf156-ad741sh-replacement

器件型号:LF156
主题中讨论的其他器件: LM741

工具与软件:

我们想使用 LF156来替代 AD741。 LF156H 与 AD741SH 具有相同的引脚排列唯一的问题是 AD741SH 失调电压零电路(引脚1和5)关闭-V (数据表 PG 1)、LF156H 上的平衡电路(引脚1和5)关闭+V (数据表 PG 21图40)。 我需要了解的是、它们是否是 LF156H 的引脚对引脚替代器件、其平衡电路(引脚1至5)以-V 电压运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mike、  

    我们没有太多采用 CAN 样式封装的器件、也没有太多具有平衡引脚的器件。  

    幸运的是、我们确实有一个实心交叉参考 LM741:

    如果您需要更宽的温度范围、则需要使用 QML 器件。  

    该器件使用达到 V-的平衡电路:

    您是否使用平衡引脚来改善失调电压、或者您是否将此特性用于电路中的特殊功能?

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob