This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:您可以看到引脚排列连接的版本吗

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412385/lm324-can-you-please-see-the-pinout-connections-verfication

器件型号:LM324

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以查看 schematic.e2e.ti.com/.../12V_5F00_220V_5F00_200W_5F00_-INVERTER_5F00_V01_5F00_SCH-_2800_1_2900_.pdf 中使用的德州仪器(TI)器件以及这些器件的版本

如有任何更改、请告知我们

此致

Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivakumar、您好!

    从 LM324开始: LM324原理图很难遵循、尤其是节点 U2_12和 U2_14实际上并不直接连接到这些引脚。 我不确定蜂鸣器对于引脚1的负载是否过大、或者可能不喜欢反向电流。 请检查一下。 AMP 3是具有无复位功能的锁存器(直到断电)。 似乎所有四个通道都用作比较器。 没关系、但使用四路比较器可能更有意义。  

    明天我要再来解决另一个 TI 问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ron Michallick ,

    请求更新。并在 LM324中提供连接修改建议、 这将对我们有所帮助。

     另请对其余 TI 器件进行说明。

    此致

    Shivakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakumar,

    这似乎没有输出。

    如前所述、U2引脚1没有足够的驱动能力运行蜂鸣器、请添加一个晶体管来提升电流驱动。

    其他芯片没有明显的问题。