This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:输出带宽测量

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412633/amc1311-q1-output-bandwidth-measure

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311

工具与软件:

您好!

我一直在使用 AMC1311开发隔离电压测量电路。 此设计还包括差分到单端电路。

我想知道如何才能验证带宽的输出。 您能否说明我如何准确测量?  

例如:7-30. 输出带宽与低侧电源电压间的关系 AMC1311 SBAS786C–2017年12月–2022年6月修订

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    施加具有变化频率和已知幅度的输入信号、然后测量输出幅度进行比较。

    随着带宽的超过、输出端会出现越来越多的衰减。