This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:有关规格的咨询

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413655/lm393-inquiry-about-the-specs

器件型号:LM393

工具与软件:

大家好、

      我渴望了解上述比较器的频率范围及其对 LM393的开关和响应时间的影响。

在低频和高频开关场景中的响应时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率上限的安全估算是传播延迟、例如1 / 1.3 µs = 769kbps = 384kHz。

    传播延迟不依赖于频率、而是取决于过驱;请参阅图6-4/6-5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junaid:

    如 Clemens 所示、*理论*限制约为300kHz。 我们将其称为"最大切换频率"。

    但这是理想情况下的情况。 输出负载、输出摆幅和过驱(输入信号电平)也会影响最大频率。

    对于 LM393系列、100kHz 是您真正需要满足的最高频率。 越快、就会有更好、更合适的器件。

    您的最大频率、电源电压和输出摆幅要求是多少?