This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:交流电源监视器240V

Guru**** 2560720 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, TIDA-00528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413249/ina219-ac-power-monitor-240v

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: TIDA-00528

工具与软件:

您好!

我正在尝试找到交流240V 功率监测器 IC、但我找不到它、因此我发现了 INA219、但 IC 最大额定电压高达26V  、因此您可以建议我在 One IC (电压、电流和功率测量)中包含这两个函数。 额定电流范围为0A 至最大20A。

谢谢!

帕尔特·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth

    感谢您使用 TI 论坛。 这可以通过镜像电流或检测低侧并分压总线电压来实现。 下面试举几例:

    镜像电流(高侧分流):

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00528 

    分压器(低侧分流器):

    只需使用分压器即可使 VBUS 处于正常范围内、这与电流镜像后的 TIDA-00528部分类似。 然后您相应地调整结果的规模。   

    如果您在负载和 MCU 之间需要不同的接地、那么您仍然可以通过数字隔离来实现此目的:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608

    作为参考、如果需要在 VBUS 上使用较大的负电压、则可以使用数字隔离器并使 INA 的电压浮动:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

    请注意、如果使用数字隔离器、请确保所用的数字隔离器符合 所用 INA 的电压逻辑电平(包括逻辑低电平)、并注意、许多隔离器每侧的规格不同)。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不适合我们的应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很遗憾听到这个消息。 能够使用隔离式 ADC、也可以进行更加自定义的设置。