This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:OPA192获得烧录输入

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, LM2664, LM7705, TLV387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413582/opa192-opa192-getting-burned-inputs

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件: LM2664LM7705TLV387

工具与软件:

你(们)好

我在使用 OPA192时遇到问题。

OPA192用作 MCP2024 ADC 输入端的低阻抗缓冲器。

OPA192偶尔会出现缺陷。 5V 电压一直被消耗到几乎达到接地水平、而某些400mA 会消耗电流。

我现在已更改 OPA192 4次、需要回答原因。。

第一个 OPA192使用不同的电荷泵;LM2664。 它可能不是充电泵本身。

有没有人知道为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号电压范围是多少? 它是否有可能变为负值(由 ADC 的输入保护二极管进行钳位)?

    您能否检查输入或输出引脚是否短路?

    (LM7705可让您使用更便宜的低压运算放大器、如 TLV387。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA192的输入为0-2V、因此绝不为负。

    如果在启动期间没有发生奇怪的情况...

    没有短路。 有时 OPA 已经工作了几个小时,并通过多个创业公司。

    我们将了解一下 LM7705。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Svein、

    当运算放大器损坏时、可能损坏的位置为:电源、输入引脚和输出引脚。  在本例中、输入引脚有一个1M 的电阻器与该引脚串联。  与输入串联的大电阻器通常是一种很好的器件保护方法。  如果向电阻器施加较大的过载电压、则会限制流入 ESD 二极管的电流。  因此、我预计过载不会出现在运算放大器的输入端。  输入上的电容也有助于保护输入、因为它防止输入上的快速瞬变。

    电源也可能会被过应力电压损坏、但 OPA192是一款具有40V 绝对最大电压的36V 器件。  因此、电源上的过载电压需要超过40V (两个电源上)才能损坏器件。   /-5V 电源似乎不太可能出现电压超过40V 的情况、但上电或关断时可能会出现瞬态。  通常、对于所有电源、我建议使用单向瞬态电压抑制器(TVS)二极管。

    输出是器件可能损坏的唯一其他位置。  原理图显示了连接到 MCP3421的输出、但您提到了 MCP2024。  所以、我对连接到 OPA192输出的东西有点困惑。  在任何情况下、如果 OPA192所连接的电路有可能连接超过 OPA192绝对最大电压的信号、则该信号可能是过应力的来源。  通常、ADC 输入不输出任何电压、因此这种情况看起来不太可能发生、但您应该进行检查、确保没有任何异常行为导致 MCP 输出过载信号。

    另一种可能性是 ESD。  如果 PCB 处理不当或处于存在 ESD 的环境中、那么您可能会受到 ESD 损坏。  我认为这种情况不太可能发生。

    总之、我没有看到任何可能是 EOS 源的明显电路设计问题。  我建议在两个电源上添加 TVS 二极管。  我认为、对于任何产品、每个供应都应该添加这一功能。  您应该查看具有高速示波器的所有运算放大器引脚、以了解启动行为和关断行为。  通常、由于电感反冲会导致快速大电压瞬态、因此在启动或关断时会发生过应力问题。  即使 OPA192是高电压器件、我认为过载的最可能来源是电源、我认为 TVS 二极管可以解决这个问题。  我在+5V 电源上没有看到任何去耦。  该电源是否具有去耦功能(这是必需的)?

    此致、艺术