This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7711:LMP7711的标记代码

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408750/lmp7711-marking-code-of-lmp7711

器件型号:LMP7711

工具与软件:

早上好。

我使用  LMP7711、而数据表中却显示了正确的标记代码"AC3A"。

我的电子板上安装了没有标记代码的物体。
TI 是否可以销售没有标记代码的组件?

我认为这是不可能的,但我想要求确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    否、需要进行标记才能验证器件。  如果器件没有标识代码、则可能是假冒产品。  这是  反假冒政策 此策略的关键点是确保通过购买设备  授权经销商.  您应该确认设备的来源。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道该怎么说。"
    我没有看到任何用显微镜制作代码。 制造电子板的制造商向我展示,在它和显微镜上有一滴酒精可以读取标记。  通常我总是发现标记代码清晰和可见。 这是我第一次在阅读时遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    标记正确。  但是、"难以读取"这一事实仍然表明该器件是假冒器件。  此处显示与之前相同的注释: 如果器件不是通过购买的  授权经销商 它可能是假冒的;但是、它不需要是假冒的。 如果器件符合性能预期、则可能没问题。  

    供参考。  我将在下周发布、因此如果您有后续问题、请发布新帖子。

    艺术