This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA596:Cadence PSICE 模型和放大器;工作范围

Guru**** 2924520 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA596, ISOW7741, OPA593, OPA593EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413002/opa596-cadence-psice-model-operating-range

器件型号:OPA596
Thread 中讨论的其他器件: OPA593OPA593EVM

工具与软件:

您好:

OPA596 Cadence PSPICE 模型是否可用?

ISOW7741是否等于此工作范围?

我的工作范围为:

V (-)=0 至 V (+)=5V

V (-)=0 至 V (+)=50V

10mA

感谢您的帮助!

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。  

    [quote userid="418382" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413002/opa596-cadence-psice-model-operating-range OPA596函数是不是这个工作范围?

    是的、输入范围完全在 OPA596运行范围内、请查看 OPA596仿真测试版。 Spice 模型将在一周左右发布。 同时、您也可以使用 Spice 模型。 我们的 Tina Spice 模型也应该能够在 PSpice 仿真器中工作(它们是兼容的)。  

    如果您有问题、可以尝试 OPA593的 PSpice 模型、它们在电压工作范围上相似、不同之处在于它可以拉/灌入更高的电流。  

    e2e.ti.com/.../OPA596-Beta-Spice-Model-09132024.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    好的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    如何将 OPA596 Beta Spice 模型0913024.TSC 上传到 Cadence PSpice?

    何时可获得 OPA596样片?  部件何时可供购买?

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    如果您复制 Tina 的宏 Spice 模型并将其导入到 Cadence 仿真器、则应该可行。  

    e2e.ti.com/.../OPA596-Beta.LIB

    您目前可以导入 OPA593的 PSPICE 模型、直到发布 OPA596模型(应在一周左右)。  

    似乎 TI 电子商店中的 OPA596已售罄。  您可以将其替换为 OPA593/OPA593EVM 以检查适用于您的应用。 我知道 IC 的封装不同。 如果要检查应用、可选择此方法(必须将输出电流限制在 OPA596中的±10mA 范围内)。  

    https://www.ti.com/tool/OPA593EVM

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond