This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:针对 ISO122的最大输入电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412563/iso122-maximum-input-voltage-for-iso122

器件型号:ISO122

工具与软件:

你好

我的电路使用 ISO122JU/1K。

ISO122JU/1K 的电源电压为+15V 和-15V。

在电路测试中、I 向 ISO122JU/1K 的 VIN 引脚输入+13V。

我想确认是否有可能 会削弱该 ISO122JU/1K。

此致、网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mesh、

    否、我预计这不会损坏器件、但我希望电源有一些余量(~2.5V)、以确保信号不会削波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    感谢您的答复。

    我对你的答复感到欣慰。

    此致、

    网状网络