This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858-Q1:OPA858-Q1

Guru**** 2534460 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, OPA858, OPA859-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414164/opa858-q1-opa858-q1

器件型号:OPA858-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA858OPA859-Q1、PSPICE-FOR-TI、 TINA-TI

工具与软件:

主题:有关仿真中 SPICE 模型问题的疑问

尊敬的技术支持:

我当前使用的是 LTspice 中的[运算放大器模型、例如 OPA858]、尽管确保了所有连接都正确、但在仿真中遇到了几条错误消息。 具体错误包括报告为浮动的节点和收敛问题、我已尝试通过验证模型和配置而未成功解决这些问题。 我同时获得输出图、还获得 SPICE 误差。

随附了错误日志和我使用的原理图。 我担心这些错误可能表示对于 PCB 上的物理实现的潜在问题、因为我计划在对我的项目至关重要的设计中包含此运算放大器。 您能否提供指导、说明这些错误是否会影响最终应用程序、或者是否有调整或更新模型的建议?

OPA859-Q1也会执行相同的操作  

感谢您的帮助。

此致、  

Deepthi、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepthi、

    TI 建议使用 TINA-TI 或 PSPICE-FOR-TI 来模拟运算放大器模型。  这些模型是为这些仿真器设计的、没有针对 LTSPICE 兼容性进行设计或测试。  

    如果您无法在 TINA 或 PSPICE 中进行仿真、可以查看有关将 SPICE 模型转换为与其他仿真器配合使用的主题和文章。  不建议编辑模型文件、但如果您接受错误风险、您可以这样做。

    我还建议尝试使用不同的电阻器值、并向浮动或不收敛的节点添加端接电阻器(1TOhms)。  仿真器需要额外的电路来强制数学计算得到真实的答案、而这在物理 PCB 上是不必要的(物理特性很重要)。

    我也无法使用 LTSPICE 仿真提供帮助、因此我很难在调试电路时使用竞争对手的模型。  

    此致!

    ALEC