This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1014D:在+/- 2.5VDC 下操作此运算放大器是否存在任何问题?

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413985/lt1014d-are-there-any-issues-operating-this-opamp-at---2-5vdc

部件号:LT1014D

工具与软件:

在+/- 2.5VDC 下操作 LT1014DDW 是否存在任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    只要 Vcc+和 Vcc-之间的差值至少为3.4V、器件就应该运行正常。 /-2.5V 的双电源满足这一条件。

    如果您有任何问题、请告诉我、

    Alex Curtis