This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:LMV331一个输入电压高于共模输入电压额定值时的输出状态

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413952/lmv331-output-state-when-lmv331-one-input-voltage-is-above-common-mode-input-voltage-rating

器件型号:LMV331
Thread 中讨论的其他器件: LM339

工具与软件:

您好!

您能否说明一下、在以下 LMV331的输入和 VCC 条件下、有效输出在温度范围内是否得到保证。  

器件:LMV331I

VCC+至 GND:3.2V

IN+输入4.2V (串联电阻可以将电流限制在265uA 以下)

IN-输入:1.25V  

工作温度:-40°C 至100°C。

基本上、一个输入电压高于 VICR 额定值、而另一个输入则保证在输入范围之内。  

问题:它是否可以保证在温度范围内输出端具有有效的高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabi:

    IN+输入将在数据表中定义的绝对最大值以上运行:

    当在高于或在器件的绝对最大额定值下运行时、 无法保证器件行为、并且可能会对器件造成永久损坏。

    在整个温度范围内、器件的输入共模电压范围可介于0至 VCC - 0.7V 之间。 应用中的输入共模电压范围可为0V 至2.5V。 数据表第8.2.2.1节第1至4节描述了器件在不同输入条件下的输出行为:

    此部分中的输出说明仍预计输入在绝对最大值以下运行、因此0V < INx < VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    1.输入串联电阻可以将电流限制在260uA 以下、尽管数据表中没有这样说、TI 社区的回应是、如果输入电流限制10mA 不会造成损坏、请找到响应的图像。

    2.关于有效输出的最大输入电压、TI 社区的一项较旧响应表示、如果至少一个输入在有效范围内、TLV331可以提供有效输出、请查看以下响应图像

    TI 应用手册中提到的一篇与上文类似的文章(但其中引用的 LM339)也适用于 LMV331

      

    这是否有助于在我们最初指定的条件下为 LMV331提供有效输出、而不会损坏器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabi:

    感谢您链接所有参考资料。 我会继续详细介绍我的响应。

    对于 非失效防护输入、比较器通常具有以下 ESD 方案:

    当输入高于器件的电源电压时、"上部"ESD 二极管将变为正向偏置、大电流可能流过 ESD 二极管。 限流电阻器的作用是限制电流、使 ESD 二极管不会烧毁。 通常对于绝对最大值表、这些输入具有最大输入电压和列出的最大输入电流。 下表适用于 TLV702x 系列:  

    限流电阻器有助于使器件保持在 10mA 要求以下 和输入电压最大值以下运行、因为限流电阻器两端会出现压降。

    Paul 是正确的、因为当你对输入进行电流限制时、输入电压会受内部 ESD 二极管的限制。 每当输入高于 VCC 并且内部上部 ESD 二极管导通时、输入引脚上的电压将为 VCC + Vdiode (上部 ESD 二极管上的压降)。

    LMV331绝对最大值表仅列出了 VCC 的最大输入电压、因此我的反应倾向于谨慎、因为 TI 的立场是绝不允许器件运行在绝对最大额定值或以上、因为这是器件受到永久性损坏时的情况  5月 量。

    2. Ron 正确。 根据  LMV331数据表的第8.2.2.1节、一个输入高于输入 共模范围、而另一个输入处于输入共模范围内将产生正确的输出。 如 Ron 所述、两种输入都不应超过 VCC、因此高于输入共模范围的输入必须小于器件 VCC。

    LMV331具有与应用手册中列出的特性类似的特性: LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南(包括新的 B 版本(修订版 E)、但请使用 LMV331数据表的第8.2.2.1节、而不是该应用手册中 LMV331的应用手册、因为该应用手册是为 LM339系列(而不是 LMV 系列)中的高压商用器件编写的。